This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:ADS114S08

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120010/ads114s08-ads114s08

器件型号:ADS114S08

你好

 我们在设计中使用 ADS114S08。我们的接口是 SPI (CS 未连接)。

我们遇到了采样问题。
  -有时我们会得到热敏电阻的所有零读数

  -有时 、ADC 会提供样本读取(例如、我们看到值)、但是、如果我们再次尝试读取、即使我们更改温度、最后一个值也会卡住。 但是、这种情况只发生在某些情况下。另一种情况下、ADC 工作正常一段时间。

 -当值被卡住时、我们尝试复位 ADC -不是总是解决了卡滞值的问题。但 下电上电也有帮助。

您是否熟悉此类现象?  

我的电路已连接以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    通常、当发生导致异常运行的问题时、某种形式的瞬态会进入系统。  由于您不使用 CS、因此您可能需要启用 SPI 超时功能、以防瞬态导致通信问题。

    我看到 输入端有用于瞬态保护的外部二极管。  但是、IDAC 电流的引脚实际上几乎没有保护。  有时、串联二极管有助于应对大于 AVDD 电源的瞬态。  还可以通过在 IDAC 引脚上使用串联电阻器来限制瞬态电流。  这是否可行将取决于电流和电阻两端的压降。

    当您看到 ADC 看起来卡住时、您可以通过读取状态寄存器来验证器件是否已复位。  当您还使用 IDAC 时、您可以通过测量 REFOUT 上的电压来验证内部基准是否正常工作。

    我注意到、AVDD 电源似乎与电源串联了铁氧体。  我建议您尝试替换为0欧姆电阻器或低于10欧姆的电阻器(1至2欧姆足以创建低通滤波器)。  使用铁氧体时的问题是、ADC 将需要非常短的持续时间、每次从 AVDD 电源获取可由铁氧体扼流的大电流。  示例包括初始上电、打开内部基准、打开 IDAC、转换启动等。

    我还在 REFN0上看到一个滤波电阻器。  当连接到 AGND 时、这可能是一个问题、我建议将其替换为0欧姆电阻器。  由于它被连接至 AGND、基准缓冲器必须被关闭。  当基准缓冲器被关闭时、将在电阻器上产生一个压降、这将增加一个测量增益误差。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的详细回复。信息非常丰富。如果解决、将尝试更新