This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:采集时间和内部电容器充电

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120196/ads8568-acquisition-time-and-charging-internal-capacitor

器件型号:ADS8568

您好!

有几个问题和问题。

t (ACQ)是指内部电容器的充电时间还是从 ADC 到 MCU 的转换数据的采集时间?

2.如果充电时间是、内部电容器是否以 t (CONV)为单位充电?

3.如果是转换数据的采集时间,为什么数据表中只有最小值?

4、内部电容充电完成后、我们知道吗?

以下是转换期间的模拟输入信号。 当 CONVST 为高电平时、输入电压会下降并增加到原始电压。

这似乎是由于为内部电容器充电、因此现在通过 在模拟输入端添加电容器或将分压电阻器更改为更小的电容器进行测试。

C26=0、C27=1、蓝色=模拟输入、粉红色=凸起

模拟输入有2次压降。第一个是转换高电平、第二个是 BUSY/INT 高电平。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      1. T (ACQ)表示内部电容器的充电时间  

    不需要、内部电容器仅在 t ACQ 时间内充电。

    3、采集时间没有最大 值、因为用户可以将采集时间设置为所需的时间、因此没有最大值限制。 例如、两个样本之间的时间可以根据用户的需求设置为1秒或10秒、这将按比例延长采集时间、因此没有最大时间。  

    4、内部电容将充电至 CONVST 的上升沿。 这由用户设置。 内部电容器需要在采集时间内在半个 LSB 内充电、这是电路设计的问题。 客户是否需要设计其输入电路的支持  

    转换启动时、通常会看到输入信号响应、但它应该会恢复、而不会影响转换结果。  

    客户是否看到未校正的转换结果?

    您能否共享原理图和采样率?

    TI 高精度实验室的网站上还提供了很好的教育材料、其中涵盖了 ADC 输入驱动器、有助于提供有关以下主题的背景信息: SAR ADC 前端组件选择简介~单击此处~

     

    此致

    Cynthia