This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12020:25°C 时的最大时钟频率比整个温度范围内的最大时钟频率差?

Guru**** 2844490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120189/adc12020-maximum-clock-frequency-worse-at-25c-vs-over-full-temp-range

器件型号:ADC12020

表8、最大时钟频率:

25C 典型值20MHz

在温度范围内为30MHz

这些是反向的吗? 所有其他25C 规格都优于过温规格(正如我们预期的那样)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我从读取此数据表中了解到、该 ADC 的典型应用采样率为20MSPS - 25C 就是该器件在2003年的特性。

    我猜的是性能粗体文本不是为了指定特定温度下的性能、而是指规格的最大限制、而不考虑温度(因为粗体文本适用于 Tj=Tmin 至 Tmax 下的器件)。 这意味着 该器件的最大采样率为30MSPS。 下面 是第17页"应用信息"部分中的一个片段、用于确认我的理解。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正是我的问题。如果无论温度如何、30MSPS 都是最大限制、那么20MSPS 来自哪里? 20Msps 是器件在数据表第一页顶部的描述方式。

    如果反向、则可以在25°C 时获得30MSPS、但仅保证20个超温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    遗憾的是、我们团队中没有人帮助确定要询问的此部分的特征。 我想这是因为该系列中还有一个40MSPS 器件、将该器件放置在具有相似功耗的30MSPS 并不足以从营销角度实现差异化。 该器件可能已被宣传为20MSPS、因为更多的客户对20MSPS 的使用感兴趣、并且与30MSPS 的更高功耗相比、功耗更低。 我同意这种说法非常奇怪、但所有迹象都指向该器件、其最大工作速率为30MSPS。  

    谢谢、Chase