This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2022:用于310V 隔离式收集电压的成本最低方案是什么

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120148/tla2022-what-is-the-lowest-cost-scheme-for-isolated-collecting-310v-voltage

器件型号:TLA2022

无需高精度

我可以想到的是、低成本 ADC (TLA2022)+ 低成本数字隔离器(2通道)用于在 分压电阻器降低310V 后测量电压。

具有缓冲器和基准的 ADC 通常采用 μ Δ Σ 架构、I2C 接口采用两条导线、因此只需要2通道数字隔离器

任何其他合适的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    您是否已了解或隔离式调制器和放大器? 在隔离方面、我们提供了多种选择。 此外、您还有其他应用信息吗? 此解决方案将用于哪些终端设备? 客户使用的是哪种处理器?

    我们提供用于电压和电流测量的隔离式调制器和放大器。 输入范围可在+/- 50mV 至+/- 2V 之间变化、因此了解应用的更多信息将会有所帮助。 隔离式调制器将输出一个"1s"和"0"的数字比特流、其比特流的密度取决于相对于满量程的输入。 输出通常发送到主机处理器、其中数字滤波器(通常是正弦滤波器)会过滤该位流。  我们的隔离式放大器本质上是模拟输入和模拟输出、两者之间实现了一些增益。 放大器的输出通常发送到 ADC。  

    ISO 调制器: https://www.ti.com/isolation/isolated-adcs/overview.html

    ISO 放大器: https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/overview.html

    此致、
    Aaron Estrada