This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407:设计帮助

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120179/ads5407-design-help

器件型号:ADS5407

我将此 ADC 与 FPGA 进行集成。 对此我有一些疑问。  

问题1: DACLKP/N 和 DBCLKP/N:将此信号映射到 FPGA 时,是否需要在 FPGA 侧使用100欧姆端接电阻器(MRCC 引脚)?

怀疑2:SYNC_OUTP/N (1/2):这些信号能否直接映射到 FPGA 引脚?

怀疑3:启用:此启用需要下拉电阻器,或者我们可以直接映射到 FPGA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、SVJS、

    1.是的、LVDS 对需要使用 FPGA 内部的100欧姆电阻器进行端接。 这应该是与引脚类型、MRCC 或 SRCC 无关的。
    由于 ADC 中有一个内部100欧姆端接电阻、所以可以直接连接同步 OUTP/N。 无需在 FPGA 处进行端接。
    3、芯片使能端在内部上拉为高电平(ADC 为高电平有效、因此默认情况下使能)。  您将不想添加下拉电阻器。 您可以将其直接连接到 FPGA。  

    此致、Chase