This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:具有此 DAC 的 Xilinx ZCU102

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1119251/dac37j84evm-xilinx-zcu102-with-this-dac

器件型号:DAC37J84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC37J84DAC38RF82

我尝试将 DAC37J84 EVM 与 Xilinx ZCU102连接、以测试 DAC 性能。 但是、由于没有到该 FPGA 板中 FMC 连接器的同步路由、因此根据 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073886/dac37j84evm-xilinx-eval-boards-match-for-dac3xj8xevm/3975193?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=zcu102#3975193的建议

我们应该 将 SYNC 连接到 Zync 板上的备用 SMA、该 SMA 会路由到备用 FPGA 引脚 、并将其连接到 DAC EVM 上的 J21引脚1 (CMOS_SYNC_AB)。

我想知道我是否需要对  代码进行任何修改、或者我可以对  KCU105和 DAC38RF82使用相同的源代码。

非常感谢

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory、

    您计划使用哪种 FPGA 源代码? 无论使用何种代码、都必须将 FPGA 引脚连接到计划使用的 SMA、以便正确分配同步。 其他都应该像现在一样好。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    感谢您的回复。

    我将使用的源代码是针对 KCU105和 DAC38RF82的、可从 DAC38RF82的描述网站上找到。 我想知道为什么我必须使用额外的 SMA 进行同步、FMC 中是否有备用引脚可直接使用?

    此外,当我查看 DAC37J84EVM 的原理图时,我注意到输出实际上是 与阻抗比2:1耦合的变压器。 根据 DAC37J84 (7.3.29)的数据表、如果输出负载为50 Ω、我能否将其视为-0.5V 至0.5V 之间的电压输出?

    此致

    Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory、

    这是 Xilinx 所犯的错误。 他们忘记了将 SYNC 顶部路由到 FMC 连接器上的专用引脚、而 VITA 规格针对 JESD204B 标准指出了该引脚。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的澄清。

    您能否像我之前提到的那样查看 DAC37J84EVM 的原理图? 我想知道、就电压或电流而言、它是什么样的输出。 理想情况下、我希望具有电压输出、因为它在 SMA 之前具有变压器、我假设输出电压为-0.5V 至0.5V?

    Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory、

    在全增益下、输出将为-0.5V 至0.5V。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    感谢您的回复。
    是否可以在-0.1V 至0.5V 之间输出电压、而不在0V 中居中?

    Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory、

    您将 DAC 连接到什么? 查看随附的文章是否有帮助。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../6471.DAC-to-Op-Amp-Part-2_2C00_-Current_2D00_sourcing-DACs-slyt360.pdfe2e.ti.com/.../1526.DAC-to-Op-Amp-Part-3_2C00_-Current_2D00_sourcing-DACs-slyt368.pdfe2e.ti.com/.../DAC_5F00_Source_5F00_to_5F00_Op_5F00_Amp_5F00_Wksht_5F00_Part3.xls