主题中讨论的其他器件: AFE5848
尊敬的 TI 支持/专家:
我在 X80模式下使用 AFE58JD48、尝试实现16个 JESD 通道以支持4个 AFE58JD48芯片。 从 TI 芯片端可以很直接地实现。 LMF = 4X16X8。 我们使用 Intel Arria 10开发套件作为接收器。
问题出在 Intel JESD204B IP 上。根据数据表、它声称每个通道都有32位内部数据路径。因此、我必须设置接收器 LMF = 4X16X4 (每通道)。 接收器侧仅支持 X40模式。在这种情况下、 唯一的问题是 JESD204B 协议。发送端每帧发送8个八位位组/通道。 接收端在 两个时钟周期内将8个八位位组帧分成两个4个八位位组。在 JESD204B 域中。帧封装的重要性如何? 接收器是否能够恢复整个帧?
如果 Intel IP 仅对应每个 Jesd204B 信道的32位数据宽度,我是否必须使用32个 JESD204B 信道来实现64个 ADC 信道(4个 AFE58JD48)? 是否有办法通过链路速率操纵 LMF 边界和通道速率 、使16个 Jesd204通道正常工作?
以下是我在英特尔社区上发布的链接。 我仍在等待一些建议。
当使用仅 phy 包装程序时、Jesd204B IP Force F = 2 -英特尔社区
有关 Jesd204B、Lanes VS ADC 的基本问题-英特尔社区
希望我能从 JESD204B 应用专家那里得到一些建议。
感谢你的帮助。
David