This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:ADS1278-SP -请参阅测试

Guru**** 2391185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113036/ads1278-sp-ads1278-sp---see-testing

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件: ADS1278

尊敬的所有人:

报告 SBAK009仅介绍 单粒子锁定(SEL)、我们需要 单粒子瞬变(无损事件)的相关数据。

我们正在为 ESA 项目评估此 ADC、但我们无法承担新的 SEE 测试费用、因此我们需要所有可用数据。

您能否与我们分享《ADS1278-SP 耐辐射24位8通道同步采样 ADC 的辐射评估》白皮书(DOI:10.1109/REDW/2019.8906602)?

如果不是、您是否有比  SBAK009更完整的请参阅报告?

非常感谢、此致、

Emiliano Bruschini

SITAEL S.p.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emiliano、

    据我所知、SBAK009文档中包含了 ADS1278的所有可用请参阅信息。  我正在与团队核实我们是否有可共享的未发布数据。  请给我至少2个工作日进行跟进。

    谢谢你。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emiliano、

    挖掘更多信息所需的时间比我预期的要长。 我将在周五的下班前提供更新。

    谢谢、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢您的努力、非常感谢、我等待您的反馈。

    此致、

    Emiliano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  希望我们能找到一些有用的附加信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emiliano、

    我仍然没有为您提供更新。  请告诉我、下周三、7月6日结束营业。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emiliano、

    请 联系当地 TI FAE Antonio。  我想他现在已经得到了你要求的其他信息。  

    很抱歉、这需要很长时间才能深入研究、但希望这有助于您评估器件。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否也可以获得报告、以便分析使用案例中的可用性?

    非常感谢您的参与、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果我通过您用于 myTI 帐户的电子邮件帐户与您联系、是否正常?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然! 非常感谢