This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M25:电机控制的最大 PWM 频率

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M25
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1119910/amc1304m25-max-pwm-frequency-for-motor-control

器件型号:AMC1304M25

您好!

我们希望使用3个 AMC1304M25和 AM437x 进行电机控制。

我们需要测量3个相位的电流。

能不能有人解释一下电流测量需要多长时间以及需要多长时间

最大 PWM 频率是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您可能需要做的第一件事是下载我们的 Δ-Σ 调制器滤波器计算器、您可以在此处找到该计算器 :https://www.ti.com/product/AMC1304M25#design-tools-simulation。   您可以在此处输入计划使用的 AMC1304M25调制器时钟速度。  然后、您可以设置您计划使用的滤波器阶数和过采样率。  输入该详细信息后、您将获得馈送到 AM437x 处理器的有效采样率。

    我们可能需要与 Sitara 团队联系、以获取有关可用 PWM 控制器选项的详细信息。