This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1252:CLK (器件系统时钟)引脚的输入电容

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1252, TLC3541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1119928/ads1252-input-capacitor-of-clk-device-system-clock-pin

器件型号:ADS1252
主题中讨论的其他器件: TLC3541

您好!

您能否告诉我们 ADS1252U 上 CLK (器件系统时钟)引脚的输入电容器?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    遗憾的是、我们没有可供您参考的 ADS1252 IBIS 模型、但如果查看类似封装(TLC3541)中不同器件的 IBIS 模型、我估计寄生输入电容大约为~1pF。

    我希望这对您有所帮助、

    此致、
    Chris