This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828上的上电序列

Guru**** 2929350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1119765/power-on-sequence-on-ads7828

主题中讨论的其他器件:ADS7828

我们有一个有关 ADS7828上电序列的问题。

在本例中、8通道模拟输入用于监控各种模拟直流信号。

在 ADS7828上电序列期间、其中一些监控信号在 VDD 电源之前已处于活动状态。

这意味着、严格地说、模拟输入在引导时将超过 VDD+0.3V、因为 VDD 在上电时从 GND 开始。

 

ADS7828是否会在上电序列中接受此类过压输入条件?

根据绝对最大额定值,接地的数字输入电压不允许超过 VDD +0.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toshimichi-San、

    正确的做法是、不应施加高于 VDD + 0.3V 的模拟输入。 我的建议是尽量避免这种情况。 内部二极管结构通常可以处理10mA 的电流、但同样、应避免这  种情况、因为这种连续运行会对器件的长期可靠性产生负面影响。  

    也许可以在器件的输入上添加开关或多路复用器来避免这种情况、但我不知道您的应用。 如果您可以为我们提供有关应用的更多信息、甚至是原理图、我们可以讨论一些可能的解决方案。  

    此致、
    Aaron Estrada