请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299-4 主题中讨论的其他器件: ADS1299
我在 ADS1299-4的外部时钟中输入了1.8432MHz、并确认其工作正常且转换正确。
例如、我想输入一个2.56MHz 或1.28MHz 时钟、以预期的数据速率进行转换。 ADS1299 -4、-6在超出推荐范围的频率下是否能够正常工作?
过去可能存在类似的问题、在这种情况下、请将我指向该主题以供参考。
谢谢、
隐藏