This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:它是否在建议的范围之外工作(从1.5MHz 到2.25MHz)?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1119100/ads1299-4-does-it-work-outside-of-the-recommended-range-from-1-5mhz-to-2-25mhz

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件: ADS1299

我在 ADS1299-4的外部时钟中输入了1.8432MHz、并确认其工作正常且转换正确。

例如、我想输入一个2.56MHz 或1.28MHz 时钟、以预期的数据速率进行转换。 ADS1299 -4、-6在超出推荐范围的频率下是否能够正常工作?

过去可能存在类似的问题、在这种情况下、请将我指向该主题以供参考。

谢谢、

隐藏