This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:寄存器定义 addemdum

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118934/vsp5610-register-definition-addemdum

器件型号:VSP5610

你好

您可以帮助:

我们需要的寄存器定义  

寄存器编号32 (20H)*。

此致  

David

*我有数据表(披露)、但该寄存器不显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经接触过支持这些器件的工程师、他将在48小时内联系我们。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    寄存器32 (20h)是一个保留寄存器、因此不会对其进行写入。 寄存器的默认值为00000h。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我现在要关闭这个线程。 如果以上答案解决了您的问题、则也可以考虑从您的一侧关闭该主题。  

    谢谢、

    Karthik