This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681EVM-PDK:如何从 ADS8681EVM-PDK 软件中检查信号相位数据

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118955/ads8681evm-pdk-how-do-i-check-the-signal-phase-data-from-the-ads8681evm-pdk-software

器件型号:ADS8681EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8681ADS8686S

我想检查 ADS8681EVM-PDK 软件接收到的信号的相位。请告诉我如何操作。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI pragma、

    您是否在讨论如何在 GUI 软件中更改 SPI 的相位和优先级? 请予以澄清,谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li:

    我是普拉加什先生的同事。 我们需要获取通过 GUI 接收的信号的相位。 我想问的是、是否有方法可以直接通过 GUI 获取信号的相位?

    此致、

    NAYan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI pragma、

    ADS8681EVM GUI 不支持此功能、因为该 GUI 仅用于支持 ADC 的基本功能、包括频谱分析、直方图分析等。 如果必须使用 ADS8681、则可以根据从 ADC 捕获的原始数据进行后处理(FFT 或其他方法)、从而获得信号的相位。

    如果可以考虑使用其他 ADC、ADS8686S 是一个不错的选择、其输入结构与 ADS8681相似。 ADS8686S 是一款8通道、16位、双路同步采样 ADC。 ADS8686SEVM GUI 集成了相位分析功能、可计算并直接显示每个通道上的信号与参考通道上的信号的相位差。 您可以在 ADS8686SEVM 上进行测试、并在 GUI 中查看结果。 请参阅下面的应用手册中的 GUI 屏幕截图和详细信息。

    通过使用突发序列发生器模式对 ADS8686S 求平均值来降低相位延迟

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li、感谢您提供宝贵的输入和指导。我们在使用 ADS8681EVM GUI 时遇到的另外两个问题是:
    1) 1)它仅捕获 1048576 个样本、不具有连续数据捕获功能。
    2) 2)它没有与 MATLAB 直接连接。只能保存有限数量的数据、需要手动导出到 MATLAB。
    这两个问题是否可以解决 ADS8686SEVM 的 GUI 问题?

    是否可以为我们提供 API、以便我们可以使用 MATLAB 连续收集读取数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li:

    我还有一个问题、我看到 ADS8686SEVM 具有双路同步 ADC、我认为这个双路同步 ADC 用于差分模式操作、我的问题是、相位分析是否仅适用于差分模式? 我提出这一问题是因为我们只需要单端模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI pragma、

    GUI 仅用于支持和显示 ADC 的基本功能。 遗憾的是、无法共享有关 GUI 的详细信息。 最适合您的解决方案是使用控制器设计您自己的电路板。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI pragma、

    要回答您的第二个问题、ADS8686S 仅支持单端输入、不支持差动输入。 双路同步采样专为需要至少两个同步采样通道以最大程度地减小 ADC 器件延迟的某些客户而设计。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您会说相位分析与差分输入无关。好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI pragma、

    正确、正如我所说、ADS8686S 仅支持单端输入信号。 每个通道上的负输入引脚应直接短接至接地端或通过平衡输入 RC 滤波器中的电阻器。

    此致、

    戴尔