大家好、
我对数据表中的图有疑问。 如下面捕获的那样、当 REF-DIV=0且缓冲增益=0时、数据只指示低至 VDD=3.9V。 您能否解释一下为什么最低电源3.9V 发挥作用?
基本上、当我尝试弄清楚应该如何设置两个寄存 器以获得最佳精度时、就会产生这个问题、这是因为 REF-DIV=1和缓冲增益=0会导致与 REF-DIV=0和缓冲增益=1时的结果相同。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对数据表中的图有疑问。 如下面捕获的那样、当 REF-DIV=0且缓冲增益=0时、数据只指示低至 VDD=3.9V。 您能否解释一下为什么最低电源3.9V 发挥作用?
基本上、当我尝试弄清楚应该如何设置两个寄存 器以获得最佳精度时、就会产生这个问题、这是因为 REF-DIV=1和缓冲增益=0会导致与 REF-DIV=0和缓冲增益=1时的结果相同。
您好、Akhilesh、
我仍然很困惑。 您是否意味着在使用 2.5V 内部基准的情况下、以下捕获中的 BUF 至少需要3.9V 电压?
此外、我感到困惑的是、我认为对于2.5V 基准电压、VDD 应该至少为5V、 并且 REF-DIV=0且缓冲增益=0。 根据以下公式、VREFIO = 2.5V、DIV = 1、增益= 2。 对于满量程运行、VDD 应该大于5V (2.5V/1x2)。 我的理解是否不正确?
您好!
REFIO 电压必须与 VDD 电压一致。 当 VDD = 3.3V 时、允许的最大基准电压为1.65V (0.5*VDD)
因此、如果 REFIO 在不启用 REF_DIV 位的情况下为2.5V、则 VDD 应为5V。
在 DIV 禁用且增益设置为2的情况下、如果您希望 REFIO 为2.5V、则 VDD 应为5V (最小值)
当 REF_DIV = 1、增益= 2时、VDD 可低至3.3V。
此致、
AK
您好、AK、
我理解您的意见。 但我仍然想知道为什么3.9V 是最小值。 如果我正确理解您的意见、则最小电压应为5V
您能在下面澄清一下我的问题吗?
[~引脚 userid="436821" URL"/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1119005/dac60501-VDD-restriction-3-9V/4149456#4149456a]I 仍感到困惑。 您是否意味着在使用 2.5V 内部基准的情况下、以下捕获中的 BUF 至少需要3.9V 电压?此外、当您在下方评论时、我 认为 VDD 可能低至每个数据表2.7V。 正确吗?
[引用 userid="94925" URL"~/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1119005/dac60501-VDD-restriction-3-9V/4149658#4149658"] REF_DIV = 1、Gain = 2、VDD 可能低至3.3V[引用/引用]。您好、Ella、
正确、5V 是 REF_DIV = 0时的最小值、而2.5V 基准 A 基于建议的运行条件表。
Akhilesh 是对 的、如果您同时启用 REF_DIV 和 REF_GAIN、那么您可以让器件在2.7V 电压下工作、满量程范围为2.5V、如您共享的图中的黑线所示。
对于您使用红线所讨论的情况、我们看到您可以 在 不关闭基准缓冲器的情况下提供低于5V 的 VDD、但这不是所有器件和所有温度下的推荐用例。 因此、我不会将图中所示的3.9V 作为允许的最小值、因为这不是一个有保证的用例。 我认为他们应该将红线的 VDD 限制在5V、以避免混淆。
最棒的
Katlynne