请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC39J84 你(们)好。
我在 DAC39J84上实现了2倍内插、这使我获得了更好的频谱、并将图像频率推离。
在我的示例中、使用2倍插值、DAC 输出采样率(f_DAC)为2GHz。 输入数据速率(f_data)为1GHz。 LMFS 为8411。
使用此配置、能否使用2x 内插生成0.5~1GHz 的波形? 我是否正确地说、由于1GHz f_data、我的模拟带宽限制为0.5GHz?
我查看了 DAC39J84数据表(SLASE48A)。 在7.3.10 "FIR 滤波器"中、"所有插值设置的转换带为0.4至0.6 x f_data (器件的输入数据速率)"。 由于在我的示例中 f_data 仍然是1GHz、这是否意味着我无法仅使用2倍插值生成0.5~1GHz 波形? NCO 可能有助于将频率混在一起、但我只能具有0.5GHz 模拟带宽? 因此、即使在2GHz DAC 采样率下、我也无法利用0~1GHz DAC 输出频率?
谢谢、祝您一切顺利、
Yilun