This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158EVM-PDK:ADCPro 插件安装程序是否损坏?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118484/ads1158evm-pdk-is-the-adcpro-plugin-installer-broken

器件型号:ADS1158EVM-PDK

我已经从产品页面下载了 ADS1158EVM-PDK-SW-installer.exe 文件: https://www.ti.com/tool/ADS1158EVM-PDK#order-start-development 、由于 appdata temp 目录中似乎缺少 exe、每次插件安装都失败。  

安装程序失败、出现以下错误(屏幕截图如下):

"

运行安装后步骤时出现问题。 安装可能无法正确完成

运行 C:\Users\Dominik.Figueroa\AppData\Local\Temp\ADS1158\ads1158-adcproplugin-2.0.0.exe 时出现未知错误

"

检查 temp 目录似乎安装程序查找的.exe 不存在。  


我认为安装程序已损坏的原因是我可以很好地安装其他插件。 我能够使用  ADS1258EVM-PDK-SW-installer 安装 ADS1258EVM 插件、而不会出现任何问题。 在安装1258插件时、我能够验证 temp appdata 目录中是否存在 ADS1258\ads1258-adcproplugin-2.0.0.exe 文件。 因此、1158安装程序似乎没有在 temp appdata 目录中放置正确的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    我尝试在我的末尾运行 ADS1158EVM-PDK-SW 安装程序、但未发现此问题、临时文件夹中存在命名文件。  您是否能够找到安装日志文件并共享该文件、以查看它是否提供了有助于我解决此问题的任何其他信息?  

    安装程序运行后、安装文件夹中应包含 installLog.txt 文件:


    如果未看到该文件、请查找名为 bitrock 安装程序的文本文件 <_#>Temp 文件夹中的.log。

     

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注!

    >安装程序运行后  ,安装文件夹中应包含 installLog.txt 文件:

    安装文件夹未创建。 但是、我找到了 bitrock 安装日志文件、并将其附加到此 post.e2e.ti.com/.../bitrock_5F00_installer_5F00_10792.log

    另一个有趣的现象是、当我将安装程序.exe 从下载目录移动到 C 驱动器上的其他位置时、我开始收到此错误弹出窗口。 重试只会导致错误反复弹出。 我还尝试重新下载了安装程序.exe 文件、但仍然出现相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您提供的额外信息! 非常奇怪、我不能说我以前看到过这种错误...您是否可能有一个防病毒程序来标记和阻止将"ADS1158-adcproplugin-2.0.0.exe"复制到临时文件夹?

    我可以查看的一件事是签署 "ADS1158-adcproplugin-2.0.exe"文件、并发布带签名字段的更新安装程序、以查看是否有用。  下载完毕后、我会通知您。

    此致、
    Chris