This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:Sinc3滤波器通带规范

Guru**** 2527030 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117845/ads131a02-sinc3-filter-passband-spec

器件型号:ADS131A02
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

您好!

让我确认一下我应该如何考虑 sinc3滤波器的频率特性。
我想确认数字滤波器的-3dB 截止频率。
我认为图46 Sinc3滤波器滚降显示了我想要确认的内容。
但是、我无法理解如何使用此图计算频率。
请给我建议。

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    正确、数据表中的图46显示了数字滤波器的-3dB 频率。
    SINC3滤波器的-3dB 频率为0.26 x Fdata。 例如、如果您的数据速率为 Fdata = 1kSPS、则-3dB 频率将为0.26 x 1kSPS = 260Hz。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim-San、

    感谢你的答复。
    让我确认一个附加项目。

    *我应该如何考虑群延迟?
    根据以下应用手册、表3中提供了有关延迟的说明。
    https://www.ti.com/lit/wp/slyy095a/slyy095a.pdf?ts=1657695246183

    从应用手册中所述的下一句话中、我了解到稳定时间等于群延迟。
    "ADS131A04没有可编程增益放大器、但逻辑执行会产生整个转换周期的延迟。 该器件上的大多数延迟是由 sinc3数字滤波器的相位响应引入的。"

    例如、当我设置 FMod=4.096且 OSR 为800时、群延迟为488us。
    我的理解是否正确?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    我已要求团队中的 Ryan 向您回复这些详细信息。 他比我更了解这个特定的 ADC。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    我认为,团体拖延488人是正确的。 群延迟等于稳定时间的一半。 对于 SINC 3滤波器、稳定时间为3个转换周期、因此组延迟为1.5个转换。 但是、ADS131A04在数据到达输出数据缓冲区时具有额外的1周期延迟。 因此、总群延迟为2.5个转换周期或2.5 x (800/4.096MHz)= 488.3us。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    BR、