This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:DAC39J84的复数带宽(BW)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1119321/dac39j84-complex-bandwidth-bw-of-dac39j84

器件型号:DAC39J84

你(们)好。

DAC39J84数据表(SLASE48A)的表11中有一个术语"复数带宽(BW)"。

在本例中、DAC39J84以1GSPS 的速率运行(无内插)。 因此、根据奈奎斯特定理、我们系统中的模拟带宽为500MHz。

但是、表11中的 BW 为1250MHz (在我们的情况下、我相信它将是1000MHz、而1GHz FS)。

复数带宽(1000MHz)和模拟带宽(500MHz)之间似乎存在2倍的因数。

我的问题是复数带宽的定义是什么。 复数带宽与模拟带宽之间的关系是什么?

谢谢、祝您一切顺利、

Yilun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yilun、

    大多数 DAC 的模拟带宽仅为 Fs/2。 在任何内插模式下、由于内插滤波器滚降、有用带宽通常为有效奈奎斯特速率(DAC 输出数据速率除以2)的80%。 在该数据表中、术语"复杂带宽"是指有用的带宽。 希望这对您有所帮助。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我在表11中看到了 BW 等式:"BW =复数带宽(= f_data×0.8、带内插、= f_data、不带内插)"。

    让我们在这里不考虑任何内插。 在本例中、f_data = 1GSPS、f_DAC = 1GSPS。 因此、模拟带宽= 0.5GHz、BW = f_data = 1GHz。

    您是否意味着模拟带宽和复数带宽(BW)是不同的?

    谢谢、祝您一切顺利、

    Yilun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yilun、

    正确的、复数带宽占 NCO 的两侧、其中没有混合、只有传输的真实数据。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    有道理。 谢谢!

    最棒的

    Yilun