This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000:示波器前端的自动增益控制

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00826, LMH6401, ADC3662, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118954/adc12j4000-automatic-gain-control-for-oscilloscope-front-end

器件型号:ADC12J4000
主题中讨论的其他器件:TIDA-00826LMH6401ADC3662

在 TIDA-00826参考设计中、LMH6401用于  具有 ADC ADC12J4000的自动增益控制(AGC)环路。 为什么在示波器前端级上需要这个块? 如果我需要更低的带宽、而我想改用 ADC3662、 那么是否 需要自动增益控制(AGC)环路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pabi、

    可能是在开发此参考设计时。 LMH 器件是我们必须提供的一流放大器和 VGA。

    如果您需要更低的带宽、那么 ADC3662是更适合您的 ADC 选择。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    感谢您的回复。 您能否评论一下、使用 ADC3662是否还需要 自动增益控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pabl:

    根据您的系统应用和要求、您可能会对 VGA 感兴趣、它可以与 ADC3662搭配使用。

    此致、Amy