This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:DAC63204EVM 的 Python 脚本

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC63204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118882/dac63204evm-python-script-for-dac63204evm

器件型号:DAC63204EVM
大家好、我们将使用 DAC63204EVM 
 我们想知道您是否可以为其提供 python 脚本帮助? 
 我们希望进行一些自动化测试、但无法使用 GUI 进行 
我们希望在某些条件下扫描 V_DAC _OUT、并希望写入 DAC_X_MARGIN_HIGH、 
DAC_X_MARGIN_LOW 并更改压摆率。 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    首先 确认您是否能够启动 python 宏录制页面:

    我建议您启动页面和记录脚本、了解您希望如何设置器件。  获得一些示例脚本后、您可以对其进行修改、以允许循环和其他常见任务。

    有关 GUI 中 python 脚本工具的指导、请参阅此 e2e: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965822/dac60096evm-scripting-window-issue

    否则、 您还有两个用于连接 DAC63204EVM 的其他选项:

    1.访问 EVM 上 FT4222HQ 控制器的网站、并使用它们的 CPP 示例开发扫描 DAC 电压的代码。 网络上还提供 python 驱动程序、但我不太熟悉这些驱动程序。 或者、

    2.将外部 I2C 或 SPI 主机控制器连接到 EVM 上的相应引脚、并通过该控制器控制 DAC 寄存器。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动脚本窗口时遇到问题。尽管我的 PC 上安装了 Python 2.7、但 GUI 无法识别它。

    我尝试 RST 我的 PC、但仍然、同样的问题。

    我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    请尝试执行以下步骤、然后再次尝试打开工具:

    e2e.ti.com/.../1106.How-to-fix-python-scripting-tool-in-Windows-10.docx

    如果还安装了其他版本的 python、则可能需要将计算机设置为 默认使用 python 2.7、而不是其他版本之一。   

    最棒的

    Katlynne Jones