This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:CMOS 输出格式

Guru**** 2767975 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116679/lm98725-cmos-output-format

器件型号:LM98725

大家好 、

我们的一位客户提出的问题:

LM98725是 CMOS 输出格式的8位*2、客户将一个8位 DVP 接口芯片置位、但软件不允许在 LM98725 CLKOUT 的正负边沿上采样8位 MSB 和8位 LSB。 只能对单边沿转换执行采样、即只能对上升边沿或下降边沿采样。

我想确认 LM98725的 INCLK 和 CLKOUT 是相同的频率和相位信号吗? 如果是、客户能否从 CPU 分别输出频率为2*INCLK 的时钟和频率为 INCLK 的 LM98725的 CLKOUT 和 INCLK?  也就是说、只有2*CLKOUT 信号的上升沿被采样。  下图显示了这种情况  

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luo Amy、

    感谢您关注 LM98725。 我将向有关专家提出这一问题。 请在7月18日前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    我在内部就您的查询进行了联系。 CLKOUT 的频率似乎与 INCLK 相同、但不确定其相位信号(内部电路内可能会有延迟)。  

    关于您的变通方法、有一点难以言表、因为该器件没有大量有关器件以及 CLKOUT 和 INCLK 之间关系(关于相位信号)的文档。 您能否提供有关客户如何利用该器件以及解决方法的其他详细信息?

    • 带有连接的原理图有助于更好地了解客户的应用。

    此致、

    Bill Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    原理图: CCD.pdf

    能否在   LM98725的 CLKOUT 输出端接一个双频电路 以解决上述问题?  

    如果是、您能否帮助推荐 双频电路 或 IC?

    谢谢、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    感谢您提供原理图。 我将研究您的后续问题。 请在7月22日前回复。

    此致、

    Bill Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    后续操作、可以使用双倍 CLKOUT 方法、但客户需要使用自己的系统验证此方法。 关于此应用、我们  从未为该特定应用推荐过频率乘法器。 因此、我们没有推荐的 IC 或离散配置。要执行双倍 CLKOUT。

    此致、

    Bill Cheng