This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:需要有关特定时间后数据变化的帮助

Guru**** 2930350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, OPA4277, ADS1118, ADS131M02, ADS1262, ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118691/ads1282-need-help-for-data-variation-after-specific-time

器件型号:ADS1282
主题中讨论的其他器件: OPA4277ADS1118ADS131M02ADS1262ADS1256

你(们)好。

我的一位客户正在研发高分辨率温度控制器、他们已经考虑将 ADS1282用于他们的项目。

它们使用 OPA4277作为前端、并在缓冲模式下使用2个运算放大器制造差动放大器。 运算放大器无增益、运算放大器仅实现低通滤波器。 设计工作正常接受一个问题。

加电后、当它们捕获数据(时钟- 1MHz)时、在30个样本后、它们会看到计数下降、因此它们必须在最初丢弃30个样本。 之后、它保持在同一水平。 这种变化约为80至100个计数。 我们想知道问题可能是什么、或者它是已知的行为。

请在下面找到快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Miteshkumar、

    从描述中可以听到、这似乎是因为它们不能补偿 FIR 填充数据的数字滤波器延迟。 在 FIR 部分中有一些更多信息、但我从调制器超范围部分中抓取了几句类似于上电的句子。

    请注意、如 电气特性表中所示、真正稳定的数据或实际稳定数据的延迟将采集62个样本。  

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole、

    如果用户想要使用2个通道并从一个通道切换到另一个通道、则需要丢弃多少个采样? 如果它们必须等待62个样本、则器件不再可用于多通道测量。

    我的理解是否正确? 目前、我的客户正在使用单个信道、但将来他们可能希望同时使用这两个信道。

    Mitesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitesh、  

    是的、您的理解是正确的。  

    该器件的典型应用将使用 ADS1282阵列来测量多个输入。 切换到通道2主要用于校准和检查器件和传感器是否正常工作。 不用说这一点、您需要这样使用 ADS1282、但这对于目标用例而言非常典型。

    我不确定您客户的主要目标是使用此器件、但 ADS128x 系列确实做得很好、能够准确测量非常慢的交流信号。 它没有像 ADS131M02这样的器 件一样的同步采样(SimSam)通道、也没有通过 ADS1118等数字滤波器实现更快的趋稳。

    当然、精度是这些注意事项之间的折衷、因此我建议您查看其他器件。 大多数人使用这种方法来提高精度、但有些人在了解 TI 可提供的器件的权衡因素时会跳出这种方法。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitesh、

    我忘记了这样一个事实、即您可以绕过 FIR 滤波器、只使用使用使用 FILT[1:0]的 SINC 滤波器。 这会使采样频率升高相当多、并降低噪声性能。 但是、如果您想在输入之间切换、它的效果不会像延迟那样糟糕。

    大多数客户绕过 FIR、因为他们在软件中构建自己的 FIR (或另一个 sinc)、以便他们可以在两个方面都发挥最大的作用。 遗憾的是、如果客户可以选择、我没有任何出色的数字滤波材料可供您使用。

    至于其他可能需要进行良好权衡的 TI 器件、请让它们了解 ADS1256和 ADS1262。

    最棒的

    Cole

    编辑:这是用于什么终端设备? 可能会有更好的建议