This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:带 KCU105开发套件

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1119067/dac37j84evm-with-a-kcu105-development-kit

器件型号:DAC37J84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC37J84、 DAC38RF82

大家好、

美好的一天! 您能帮我们解决客户问题吗?

在这里。 我不确定如何使用 DAC37J84 EVM。 我注意到 EVM 上有四个可连接到频谱分析仪的输出。

我的问题是、我们可以改用 FMC 吗? 我的意思是、FMC 适用于从 FPGA 发送和接收信号。 我现在正在编写代码来测试 DAC 性能。 因此、我需要将生成的输出发送回 FPGA、以便与初始值进行比较。

第二、关于此 e2e 相关 链接。 我们找不到  KCU105 DAC38RF82 841 JESD 参考设计用户指南.pdf 的参考设计 zip 文件和源代码。 请尽可能分享。

提前感谢您。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    客户无法单独使用 DAC37J84EVM 描述的内容。 客户似乎正在评估其 FPGA 的 TX/RX、而不是像他们说的那样评估 DAC。 为此、他们需要使用环回卡。 今天、我将向您推荐环回卡。

    或者、客户可以使用插入器 FMC 板、允许通过 KCU105上的单个 FMC 端口连接两个 EVM (一个 DAC EVM +一个 ADC EVM)。 这是因为 KCU105有一个 HPC (高密度)和一个 LPC (低密度) FMC 连接器。 通常在这些开发套件上、所有 JESD 串行器/解串器通道仅通过 HPC 连接器进行路由。 然后、客户可以将数据从 FPGA 传输到 DAC、使用 ADC 对 DAC 输出进行采样、然后将 RX 数据发送回 FPGA。

    客户可能会发现使用我们的 TI-JESD204-IP 会很有用 、它可为设计人员提供特定于其器件和工作模式以及特定于 Xilinx FPGA/开发套件的定制参考设计。  我也会为您检查 DAC38RF82参考设计文件。 敬请期待。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、  

    我们使用的环回卡是 WHZ-FMC XM-107 (大多数 Xilinx 开发套件都附带)

    固件可在 DAC38RF82页面上找到、也可在以下位置找到: https://tidrive.ext.ti.com/u/oTOyB5mzshqzM7IA/8d8dd930-93f3-4b62-9bd1-390fefdc748d?l 

    供参考、 为了使用我们的 TI-JESD-IP、客户必须首先通过以下链接请求访问: TI-JESD204-IP

    此致、Chase