This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:存储在器件上的数据量翻倍

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118535/tsw1400evm-double-the-amount-of-data-stored-on-the-device

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS4249EVM

大家好

我使用 TSW1400EVM 从 ADS4249EVM 收集数据并将其另存为.bin 文件。 但是、当我使用 Matlab 读取它时、它会显示为器件上存储的数据量的两倍。 但 Matlab 中的数字与 HSDC Pro 中的第一个数字相似。 因此、我想问数据是否是双存储的。 以及如何正确存储数据和读取数据。

图1和图2是来自 HSDC Pro 和 Matlab 的相同数据。 在 Matlab 读取数据后、很容易找到加倍的信号周期点。

这是 ADS4249EVM 的寄存器设置。  

MATLAB 读库代码为:

"

文件名='ADC Temp.bin';
fID = fopen (filename、'rb');
[tempmat、~]=fread (fid、[65536*2 1]、'Int16');
fclose (fid);

"

它可以发现我可以读取 点的计数为65536*2。 但我将捕获点的计数设置为65536。

此致

唐家璇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想知道 双倍数据量是否与通道2数据相关? 如果可能、您能否为我们提供 数据的 bin 文件('ADC Temp.bin')、以便我们下周了解一下?

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase

    很高兴再次见到你。 我不确定通道2。 但是、当我将数据另存为.csv 时、它将保存 CHA 和 CHB 的数据。 它似乎无法在 e2e 中上传数据。 您是否可以通过其他方式来获得它?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已向您发送一封私人邮件、其中包含我的联系信息。 请在您发送数据时更新我、以便我可以确认我是否收到了数据。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我已将数据从我的电子邮件发送到您的电子邮件。 感谢你的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已收到数据、并将很快进行审查。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我总是忘记如何保存数据格式-每次出现这样的问题时,我都要提醒自己:) 将数据另存为.bin 会将通道交错在一起、并在通道之间按采样进行采样。 请查找所附的代码、以正确解析双通道 ADC 的 HSDC Pro bin。 注释行将输出与您提供的 HSDC Pro CSV 文件数据相匹配的 CSV。 希望这对您有所帮助!

    e2e.ti.com/.../parse_5F00_HSDC_5F00_bin.m

    e2e.ti.com/.../ADC-Temp.bin

    e2e.ti.com/.../testcode.csv

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase

    感谢您的帮助、它确实起作用。

    此致