主题中讨论的其他器件: ADS8688
您好!
我们使用的是 COTS 工业模块上系统、该板上有 ADS8668。 但是、我们无法获取它的内部原理图。
在其引脚排列上、我可以看到模拟输入和模拟 GND。 使用万用表查看时、模拟 GND 与系统中的整体 GND 具有连续性。
我们希望使用 ADC 输入来测量系统中的某些电压(例如电池、电容器电压)。 它不需要非常精确。
中的模拟来自我们的 PCB、我们在 AGND 和 DGND 之间没有隔离。 我们有电池 GND 连接整个系统 GND。 将电池 + 直接连接到模拟输入端并将电池 GND 连接到模拟 GND 会造成什么损害(正如我在上面提到的、在使用万用表进行检查时、模拟 GND 已经与连接到电池 GND 的整个系统 GND 具有导通性)?
谢谢