This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:使用 DAC 内部基准、Vref 越来越高、通道输出越来越多、影响生产精度。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8568, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1115567/dac80508-using-dac-internal-reference-vref-is-more-and-more-high-with-more-and-more-channel-output-affecting-the-accuracy-of-production

器件型号:DAC80508
主题中讨论的其他器件:DAC8568XTR111

使用 DAC 的 iInternal 基准、当所有通道都不输出时、Vref=2.5025V。 如果单通道输出为2.4V、则 Vref 将传输至2.5033V。 当更多通道输出时、Vref 将越来越高。 如果所有通道输出5V 电压、则 Vref 更改为2.510V。由于 Vref 发生变化、因此通道的输出电压会发生,μ V 变化、从而影响 生产精度。

)的(引脚)100nF(0603 μ F 和1uF 0603 μ F 电容器。

已测试 DAC8568、无问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享完整的原理图吗? 什么是电源? 输出上是否有任何负载?

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图:

    电源:(使用 TI TPSM53603RDAR)

    REF、100nF 和1uF 电容器除外,无其他负载

    输出 将2K 寄存器传递到 XTR111 VIN 引脚:

    布局:第二层是 FGND 平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      在打开每个输出时、您能否在示波器上检查 DAC 电源和基准?  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您已通过电子邮件继续此对话。 我现在要关闭这个线程。  

    最棒的

    Katlynne Jones