This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5574:器件标识2240

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118789/dac5574-device-marking-2240

器件型号:DAC5574

你(们)好  

我们购买了两个 DAC5574IDGS 贴片。 将器件标记为图片:  

您能告诉我们2240和219V 是什么意思吗?   使用2240标记的 IC 偶尔看起来不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    前两个字符是年/月生产日期代码、后两个字符是批号。  

    最棒的

    Katlynne