This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压转换器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118399/voltage-translator

主题中讨论的其他器件:TXB0108、 SN74LXC8T245

输入阻抗为500欧姆且电压要求为5V 的负载将与输出电压为3.3V 的 DSP 连接。因此、我的应用需要将3.3V 转换为5V 的电压转换器。 在现有的 PCB 中、我使用 了一个器件型号为 NXB0108PWJ 的基于 Nlia make 8位 TSSOP-20封装的电压转换器。 电压转换器连接到 DSP 引脚(3..3V 侧), 在未连接负载的情况下观察到电压转换器(5V 侧)的输出,输出与预期的完全相同。 但是、在 将500欧姆负载连接到转换器的输出端(5V 侧)时、负载上的电压会产生完全的噪声。 我将负载更改为更高的值(6k 欧姆)、电压清零但低于5V (观察到大约3V)。

我认为 我可能选择了错误的转换器。  您能不能建议一个适合我的应用(500欧姆负载)的 TI 器件型号。 此外、建议的器件需要是 8位 TSSOP-20、其引脚配置与  NXB0108PWJ 相同。 这将有助于我简单地用新 IC 替换现有 IC、而无需对 PCB 进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bishal、

     

    与此相关的等效引脚对引脚 TI 器件将是 TXB0108、但 TXB 器件具有低驱动强度、无法支持500欧姆等小负载。

     

    我建议查看 SN74LXC8T245、这是一款方向控制型转换器、在5V 时的驱动强度高达32mA

     

    此致、

    Reed Smoot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    感谢您的快速响应。  您向我推荐了一款方向控制型转换器 SN74LXC8T245。 我可能负担不起从 DSP 提供额外的方向控制输入、因此无法寻找自动方向检测 IC。   TXS0108EPWR 是否适合我的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供原理图的屏幕截图吗? 您可以从上述三个测试中提供的任何示波器截图也非常有用。