请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1248 主题中讨论的其他器件: ADS124S08
你好
如何使用 ADS1248设计 k 类型 tempxx?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chengliang、
欢迎来到 E2E 论坛! 我建议您首先阅读 《热电偶测量基本指南》中的信息。 ADS1248数据表的第10.2.2节中还有一个应用电路。
您还可以考虑使用 ADS124S08、这是 ADS1248的更新但相似的版本。 在进行温度测量时、该器件还可使用应用"C"代码固件。
此致、
Bob B