This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:ADS1118 NOP 功能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118426/ads1118-ads1118-nop-funtion

器件型号:ADS1118

大家好、

我在 ADS1118 `s 配置电阻器中发现一个 NOP 函数、这会使写入数据无效、我对这个函数感到非常困惑:如果我不想将数据写入 ADS1118、那么我将不会执行写入操作。 如果我执行写操作、我当然需要它是有效的数据。

那么、您是否可以帮助评论 ADS1118为什么要将此函数添加到其中?

非常感谢。

此致、  

Zhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhe、

    从我的角度来看、这是防止 SPI 帧内意外变化或干扰错误的粗略尝试。 换句话说、我认为这 与嵌入到 SPI 帧中的循环冗余校验(CRC)的目的类似。 实际上、它只能帮助防止灾难性错误、在这种情况下、从统计学上讲、整个帧可能会损坏、但至少是这样。 这是有道理的、因为用户在同一个奇异 SPI 事务中配置和触发一个转换。 因此、这种"保护"在每个 SPI 事务和每次转换时发生。  

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    明白了、谢谢。

    我已经阅读数据表几次了、 并得到了更多的信息、因为我们需要在每次准备数据时执行写入操作(如果我们不想更改配置电阻器、保持 DIN 为高电平或低 电平)、如果我们没有 NOP 功能、配置电阻器将更改为0x0000或0xFFFF。 我不确定这是否是实施 NOP 的根本途径。

    总之、非常感谢您的反馈。

    此致、Zhe