This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:模拟多路复用器输入过压保护

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117516/ads1258-analog-mux-input-overvoltage-protection

器件型号:ADS1258

您好!

在我的设计中(AVDD=+5V、AVSS=0V)、AVDD 将在 AIN 中的某些输入电压已经有效后可用、这意味着 V (AIN)将在短时间内高于 AVDD、直到 AVDD 上升。

我在所有 AIN 输入端放置一个10K 串行电阻器、这意味着在这种情况下、输入(10K 电阻器之前)将为4V、AVDD 仍为0V。

10K 电流限制为最大4/10K=0.4mA (我认为绝对最大额定值为10mA、这是由于输入 ESD 保护二极管所致)。

如果我确保输入电流最大为0.5mA,或者我需要添加外部 schotkky 二极管,这些二极管是否能够钳制输入端的电压直至 AVDD 就绪,以防止出现过压情况?

这是否保证了所有温度范围和条件?

该问题仅在加电期间影响几十毫秒。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Assaf、您好!

    很抱歉、但支持此器件的应用工程师本周已不在办公室。

    10k 电阻器和内部 ESD 二极管将在加电期间保护输入、ADC 不会损坏、但如果流过足够大的电流、可能会导致器件在电源斜升期间无法正确复位。  电源稳定后、我建议切换 RESET 引脚以确保发生适当的器件复位。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。