请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1256 假设我已经为 4个差分通道对 ADS1256进行了编程、每个通道都连接到不同类型的传感器。
在这里、它需要写入多路复用器寄存器(具有适当的输入引脚)来从相应的通道读取数据。
当一个通道被校准时、偏移和增益寄存器将更新为偏移和增益校正值;并且将记录相同的值。
这些偏移和增益校正值是否适用于所有通道?
当多路复用器从各个通道读取数据时、是否需要向偏移和增益寄存器写入校准期间记录的值、或者是否记得这些值?