This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5604:输出短路保护确认

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118290/tlv5604-output-short-circuit-protection-confirmation

器件型号:TLV5604

您好的团队:

 在客户端的一批产品生产过程中、由于焊接问题、TLV5604的 DAC 输出对地短路。  所有产品均已通电、在短路问题解决后、DAC 目前仍正常工作。


但我不知道是否会有隐藏的危险、您能帮您确认芯片内部是否具有输出短路保护吗? 由于规范很旧,所以我没有找到有关该项目或输出引脚架构的说明。  

 提前通知 Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我们没有短路保护规格、但我的预期是器件确实有一个规格。 如果查看负载曲线、您可以看到、随着负载电流增加到4mA 以上、输出电压开始转换到电源轨。  我的预期是、该器件将在6mA 至10mA 后钳位到电源轨。  

    在短路条件下运行只会在超出最高温度时损坏器件、这会影响预期寿命。  

    谢谢、

    Paul