This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:ads9224 SCLK 频率

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118462/ads9224r-ads9224-sclk-frequency

器件型号:ADS9224R

您好!

在数据表中、我看到如果工作频率大于20MHz、建议增大数字域上的电压。  我们的工作频率正好为20MHz、需要确认1.8V 是可接受的运行电压轨。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您发帖。

    在1.8V DVDD 电源下、可以在20MHz SCLK 下运行。 通常已经有一定的裕度、在最低1.65V 以上运行将为数字内核的正常运行提供额外的裕度。

    此致、

    Ryan