This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:电感式电源连接问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118442/ads1248-inductive-supply-connection-questions

器件型号:ADS1248

您好,

数据表在 10.3章节中介绍了注意事项(续)、不允许在 VCC 和 GND 之间连接电感器。 请您帮助描述原因是什么?

一位客户使用5V 至3.3V 输出, 输出连接了铁氧体磁珠,发现3.3V 的纹波 被馈送到 ADS1248,导致 ADS1248无法正常工作。如果移除铁氧体磁珠, 纹波消失。 这就是为什么我们在 10.3章节中询问 ADS1248数据表有关注意事项的说明(续)。  

 

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    IC 设计人员 设计 ADC 时、 AVDD 和 DVDD 电源使用的是低阻抗源、PCB 电感很小。  之所以需要低阻抗电源、是因为高度集成的 ADC 具有内部启动和开关模式。  ADC 的任何尖锐电流需求都需要提供的电荷、而不会受到阻碍。  本质上、电感将"扼流"电流的快速边沿速率。  铁氧体虽然不如标准电感器糟糕、但具有足够的电感来限制启动内部振荡器、内部基准和 IDAC 电流所需的电荷、仅举几例。  这是不在电源上使用任何形式电感的主要原因。

    由于 R-L-C 组合、振荡也可能开始并持续。  如原理图所示、LDO 电源不应需要铁氧体、因为输出应该已经非常干净、并且不需要铁氧体来过滤噪声。  通过稳压器产生的任何噪声都很可能是由旁路电容器缺失或放置不良以及 PCB 接地问题引起的系统问题。

    此致、

    Bob B