尊敬的产品线工程师。
我的客户在其应用中使用 ADS1299-4、 但他们发现、如果按如下方式配置 ADS1299-4、则 ADS1299-4的内部 ADC 范围有时会过大。
内部导联脱落电流等于:6nA。
2.启用导联脱落功能。
配置内部 PGA=12的增益。
请找出潜在的根本原因、并帮助检查原理图和寄存器配置是否正确? 原理图和寄存器配置如下。

非常感谢!
此致、
Bill
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的产品线工程师。
我的客户在其应用中使用 ADS1299-4、 但他们发现、如果按如下方式配置 ADS1299-4、则 ADS1299-4的内部 ADC 范围有时会过大。
内部导联脱落电流等于:6nA。
2.启用导联脱落功能。
配置内部 PGA=12的增益。
请找出潜在的根本原因、并帮助检查原理图和寄存器配置是否正确? 原理图和寄存器配置如下。

非常感谢!
此致、
Bill
您好 Bill、
我可否要求澄清一下─
客户说的时候
"
如果内部 ADC 按如下方式配置 ADS1299-4、则其范围会过大。
内部导联脱落电流等于:6nA。
2.启用导联脱落功能。
配置内部 PGA=12的增益。
"
答:当他们说"超范围"时、它们是否意味着 ADC 值(代码、计数)饱和至 ADC 最大值?
如果不是、"超范围"是什么意思?
如果是、它们的 AVDD、AVSS、DVDD 和 VREF 是什么? 请注意、满量程范围取决于 VREF 和增益设置- 
如果 A 为是、它们在电极打开或关闭时是否观察到这一点? 还是没关系?
如果是、它们会向通道注入/输入哪些输入信号? 输入信号范围是多少?
如果 A 为是、它们配置为上述的所有通道是否都会发生这种情况? 还是仅限于特定的通道?
如果 A 为是、 则 PGA=12是第二高增益、较低的 PGA 增益(例如 PGA=8)是否满足其需求?
如果 A 为是、他们是否尝试 PGA=24 (最高增益)、是否 发现了相同的问题?
如果是、他们是否使用 ADS1299EVM 尝试过相同的配置和设置? 结果是否相似?
谢谢