This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADCmax

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114340/ads1293-adcmax

器件型号:ADS1293

您好!

我正在设计基于 ADC1293的应用。

我想将 ADCmax 用作 R2和 R3的直接函数、即不参考表8、9、10和11。

这样的方程式是否存在?

关于这个问题,如何解释这些表格中 ADCmax 的值,即速度通道的 e;g 0x8000和 R2=4?

感谢您的关注

Georges Masquelier

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是指可编程数字滤波器吗?

     您是否会在不参考上述表格的情况下澄清和提供更多有关将 ADCmax 用作 R2和 R3的直接函数的含义的信息?

     是否要绕过数字滤波器?

     根据 ADS1293数据表、这些抽取滤波器/数字滤波 器不能被旁路、因为它们是 ADC 架构的一部分、有助于确保/保持性能、因此 ADCmax 取决于数字滤波器配置。

    例如、对于您的问题-

    以表8为例进行参考、

    对于 PACE 通道、如果 R1、R2和 R3分别设置为1、4和任意、则最大 ADC 输出代码(即 ADCmax)可在 PACE 通道中看到/预期为0x8000。

    对于 ECG 通道、 如果 R1、R2和 R3分别设置为1、4和4、则最大 ADC 输出代码(即 对于 ECG 通道、ADCmax)可以看到/预期为0x8000。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正确接收可编程数字滤波器的输出、即 ADCout。

    要计算差分输入(e;g IN1-IN2)、我需要相对于我的配置的 ADCmax。

    我们在上述表格中找到此参数。

    我希望通过 R2和 R3 (如果是 ECG)的函数直接获得 ADCmax、而不是通过在这些表中向上放置。

    这是可能的吗?  

    相对于 ADCmax、所有4个表都是诱人的。 ADCmax 不是"FS"和 R1的函数,是否可以解释原因?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Georges、  

    请原谅我们的延迟、美国将在周二休假。 然后、我们将为您提供一个响应。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Georges 

    让我正确理解您。 当你说一个"函数"时、你是否意味着你需要一个与等式(13)相似的"等式"、这样你只需输入 R1、R2和 R3并返回相应的 ADCmax?

    TI 没有这种情况、因此客户可能需要对查找表进行编码(例如 switch 或 IF)才能 使用适当的 ADCmax。

    TI 不能 披露设计人员与此相关的想法和概念。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我知道您无法解释您的产品的详细信息。

    CIC 滤波器的传输 FCT 与 R*M 相关,R1*M 是常数(4),我知道 ADCmax 不是函数 àf R1。

     但是对于其余的 ,即 ADCmax (R2)和 ADCmax (R2、R3),我很遗憾你不能向我解释它们。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Georges、

    请问您为什么需要这些信息?

    TI 保留决定共享和披露哪些信息的权利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我是一名自动化工程师_退休_。

    我的实际_个人_项目是设计基于 ARM Cortex M4F 的 PLC (可编程 Lgic 控制器)和 QK 内核(Miro Samek)。

    我的 PLC 中嵌入的许多任务之一基于 ADS1293。

    然后您会看到我是一个被动的开发人员...

    如果您能解释一下著名 ADCmax 背后的内部信息、我将感到非常高兴。

    非常感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Georges、  

    Chien、我们在该器件方面的长期领先地位已推出。 他将于星期五返回给你。  

    我可以向您寻求答案、但跟踪合适的专家可能 需要长达一周的时间。

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Georges、

     很抱歉等了很久、感谢耐心等待。

     与团队讨论后、TI 实际上无法披露有关这方面的更多详细信息。

     如果您可能有任何其他问题、请随时打开另一个 TT。

    谢谢