This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7863A:器件型号为 ADS7863ARGER 时需要外壳温度

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118335/ads7863a-require-case-temperature-for-part-number-ads7863arger

器件型号:ADS7863A

大家好、

我们使用 的是器件型号  ADS7863ARGER。 在此器件型号 中、未给出外壳温度、因此请提供  ADS7863ARGER 器件的外壳温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavik、  

    以下是 ADS7863ARGE 的热性能详细信息:

    θ JA -高 K 35.0
    Theta JC、顶部 36.1.
    Theta JB 12.8.
    PSI JT 0.5.
    磅/平方英寸 JB 12.8.
    Theta JC、底部 4.1.