This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:AINCOM 引脚上没有可配置的输出 VBIAS (2、5V)

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113790/ads1260-no-output-vbias-2-5v-on-aincom-pin-configurable

器件型号:ADS1260

您好!

我还没有尝试将 ADC 配置为在 AINCOM 引脚上输出 VBIAS (2、5V)。
附件是 ADC 的配置、我能够正确读取它。 AVDD = 5V。

ID = 0xA1h

状态= 0x06

mode0 = 0x28h

MODE1 = 0x11h

Mode2 = 0x00h

mode3 = 0x00h

REF = 0x05h

多路复用器= 0xFFh

Imag = 0x00h

PGA = 0x00h

INPmux = 0x34h

INPBIAS = 0x10h


您是否必须在 AINCOM 引脚上为 VBIAS 的输出配置更多或通过特殊配置来阻止该输出。

AINCOM 是否仍必须主动设置为输出?

此致

Frank Roeder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    导通 VBIAS 非常简单。 INPBIAS = 0x10h 的值是正确的、用于打开 VBIAS 功能、以便在 AINCOM 引脚上输出。 这也是启用 VBIAS 所需的唯一寄存器设置。

    正确执行此命令后、您应该能够在 AINCOM 引脚上测量(AVDD-AVSS)/2 =~2.5V。

    您是否说过您已尝试执行此命令、但未发生任何情况?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我解决了这个问题。

    原因是引脚 AVDD 上的电源电压过高、我测得的电压为5.5V。

    仅当我将 AVDD 设置为5.0V 时、ADC 才接受其参数化并输出 VBIAS = 2.5V。

    这对我来说有点奇怪、但在数据表中、建议运行条件下的 AVDD_max = 5.25V。

    此致
    Frank Roeder