This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:IC 标记确认和含义

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117117/dac088s085-ic-marking-confirmation-and-meaning

器件型号:DAC088S085

有人能否解释以下 IC 上的 IC 标记意味着什么?

DAC088S085

我知道 X82C 列在规格表上、但21A3FLU 没有。

此外、是否有方法来确认此标记是否实际存在?  
当我说存在时、我意味着这实际上是一个合法的标记

THVD1510DR

我知道18M 意味着2021/8月、但这意味着什么?

恐怕这些都是假的。 有人有什么见解吗? 批次编号是否实际存在?

非常感谢能帮助我解决此问题的任何人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请为  THVD1510DR 单独布置一个布置。 此帖子已发布在数据转换器论坛中、我可以为您提供 DAC088S085方面的帮助。  

    '21'是指年/月 生产日期代码、'A3FL'是指批次代码、'U'是指组装地点代码。  

    您是否从授权分销商处购买了这些器件? 请参阅以下链接:  

    https://www.ti.com/ordering-resources/distributors.html 

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html 

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的答复是 Katlynne Jones。

    不幸的是、这是从独立经纪人处购买的。  我希望标记和批次代码能够得到确认。

    如果论坛仅支持从授权经销商处购买的商品、请告知我! 如果需要、我将删除我的帖子。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需删除您的帖子、感谢您提出问题! 假冒器件的包装上可能印有真实的批号、因此遗憾的是、如果不检查裸片本身、我们无法确认批号是否真实。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您允许我保留此帖子!!

    我的一位朋友向我推荐了另一家检查公司的研磨服务。 十进位如下。

    这些也很容易抵消吗? 或者它们是否看起来合法?

    我只是担心 IC 上的标记(批号/追踪代码)是否存在。

    是否可以搜索?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不能真正确认裸片的真实性、但总的来说、很难伪造实际裸片。  更常见的是更改封装上的标记。  

    谢谢、

    Paul