This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCS7476:裸片是正面朝上(因为器件安装在电路板上)、还是朝向死虫裸片?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116232/adcs7476-does-the-die-is-face-up-as-the-part-is-mounted-on-the-board-or-in-dead-bug-die-orientation

器件型号:ADCS7476

我的项目是为 Orion 车辆、ISS 和 Gateway 构建新的大气监测设备、我们需要对其进行辐射测试。  一旦将重离子辐射解封并安装在测试板上以运行它、我们将在德州 A&M 的芯片上使用重离子辐射。  我的问题是、裸片是安装在"朝上"的位置(当我查看安装在其电路板上的芯片时面向我)、还是安装在相反的方向、即所谓的"死虫裸片"方向。  这将确定我们要脱开盖子以露出电路的哪一侧。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    让我联系工程师、他们可能会更详细地了解器件在封装内部如何接合、并询问他们的反馈。

    我最初的想法是记下芯片键合当塑料封装被拆除时、节点将提供有关芯片连接位置的信息。 如果您有额外的器件、也许可以将其中一个器件用于此测试。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    对拖延表示歉意,但我已证实死亡是面临的,或被称为 "死虫"。  您需要从底部露出封装以到达裸片。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  辐射测试!