This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《ADS42JB49EVM:GUI 指南》

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117823/ads42jb49evm-gui-guide

器件型号:ADS42JB49EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMK04832

大家好、

我们是否有任何详细的 GUI 指南?

GUI 中的一些功能很难执行、也不知道每个字段在做什么。 EVM 用户指南没有提供很多详细信息。 尤其是、了解用于配置板载 LMK 时钟发生器的 GUI 会有所帮助。

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    不、我们没有任何有关使用 GUI 的其他指南。 哪些功能会使 ADC 感到困惑?

    在我们大多数使用 JESD204B/B 接口的器件的高速 ADC GUI 中、我们将使用 LMK04828或 LMK04832。 这两种时钟器件都是 JESD204时钟器件、允许可选抖动消除(通过 PLL1)、可选时钟生成(通过 PLL2)和/或时钟分频和分配(和 sysref)到多达7个器件(ADC/DAC/FPGA/SMA 连接器等) 通常、我们通过 CLKin1路由外部时钟输入、从而绕过 PLL、并仅将 LMK 器件用于时钟分频和分配。 这有什么帮助吗? 我知道这是 LMK04828器件的简要概述、您可能会有更多问题。 如果是、我想最好设置一个调用来进行此操作、因为 LMK 器件具有很多功能。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chase。 我将传递这些评论、现在将其关闭。 如果有更多问题、我们将计划组织一次电话。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jacob、这将起作用! 这不是这些 LMK 器件第一次(也不会是最后一次)给使用我们的 JESD 接口 EVM 的客户造成困惑。 我将尝试使用某种配套资料、以便我们更轻松地解释这些资料的工作原理。

    谢谢、Chase