This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:未检测到 DAC 81418EVM- LabVIEW 运行时引擎

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118038/dac81416evm-dac-81418evm--labview-runtime-engine-is-not-detected

器件型号:DAC81416EVM

  DAC EVM 未检测到 LabVIEW 运行时。我在 NI 封装中下载了2010、2014、2015、2021运行时引擎  

它显示在 NI 封装中、但它未显示在我的控制面板中、并且 DAC EVM 无法识别它、  

我的笔记本电脑为64位、因此我要下载64位版本

我甚至尝试卸载并重新安装,但仍然无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我在计算机上下载的内容的屏幕截图、它看起来我有几个版本:

     您可以尝试下载32位版本2014 SP1吗?

    最棒的

    Katlynne Jones