This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:fsync 方程和同步捕捉边沿

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116321/dac3482-fsync-equation-and-sync-capture-edge

器件型号:DAC3482

大家好、团队、

对于 DAC3482、我有两个简短的问题。 请在下面确认吗?

  1. 数据表第32页上的公式1与公式2完全相同。 公式1是否正确? 不是"fsync = fdataclk /(n x 8)"?
  2. SYNCP/N 在 DATACLKP/N 的上升沿被捕捉、类似于 FRAMEP/N? 还是下降沿或 DATACLKP/N?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    [引用 userid="109338" URL"~/support/data-reakers-group/data-reakers/f/data-reakers-forum/1116321/dac3482-fsync-quality-and-sync-capture-边缘"]p 32上的数据表公式1与公式2完全相同。 公式1是否正确? 不是"fsync = fdataclk /(n x 8)"?

    是的、FSYNC 是正确的。 字节宽模式下 FSYNC 与 Fostr 差异的原因是字节宽模式下的内部 FIFO 数字设计。  

    [~ userid="109338" URL"/support/data-Converter 组/数据转换器/f/data-Converter 论坛/1116321/dac3482-fsync-quality-and-sync-capture-edge"]SYNCP/N 是通过 DATACLKP/N 的上升沿捕获的、类似于 FRAMEP/N? 或下降沿或 DATACLKP/N?[/QUERP]

    是的、SYNCPP/N 在 DATACLKp/n 的上升沿被捕捉、具有相同的建立/保持时间要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsia - san、

    感谢您的评论。

    您能否让我详细了解一下为什么字节宽模式下的 fsync 可以是"fsync = fdataclk /(n x 16)"?

    我认为字节宽模式方程表示重复8个 FIFO 样本、n x 8、那么为什么它不能为"fsync = fdataclk /(n x 8)"?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    在字节宽模式中、FIFO 输出时钟是 DACCLK/内插

    FIFO 输入时钟为 DATACLK。  

    理想情况下、DATACLK 应与 DACCLK/内插相同。

    然而、由于它是字节宽模式、它需要两个 DATACLK 周期来完成一个 I/Q 采样流。 这是 FSYNC 需要额外的2分频因子才能与 FIFO 输出时钟速率匹配的主要原因。