This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J82:DAC39J82双倍插值信号误差

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J82, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116699/dac39j82-dac39j82-2x-interpolation-signal-error

器件型号:DAC39J82
主题中讨论的其他器件: LMK04828

这使用2x 内插生成 频谱:

 

这使用1x 内插生成  频谱:

为什么它们如此不同?  如何设置寄存器、以便频谱可以正常进行2倍插值? 如何使用 fir0过滤器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供更多信息。 您使用什么 LMFS 设置? 发送到 DAC 的数据模式和数据速率是多少? DAC 采样率是多少?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    LMFS=4221、DAC 输入时钟为1250Msps、使用2x 内插、数据输出速率为2500Msps:

     

    数据由 Vivado 4 DDS Compiler Generate 提供、4 DDS Compiler Work clk 为312.5M 以生成100M 信号、每两个 dds 相位为100M/1250M=0.08°

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、LMFS 是4211

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用您的设置并使用图形发生器卡进行测试时、我没有看到此问题。 随附的是我使用的测试提示音。 这是一个100MHz 音调、数据速率为1250Msps、65、536个样本。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../100MHz_5F00_tone_5F00_64K_5F00_samples.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    您能否提供测试项目配置寄存器?

    另一个问题是、当 DAC39J82配置为4211、输入速率1250M、2x 内插、全速率、SerDes_clk_divider 为4、乘法器为10时。

    jesdclk_div 必须设置2、器件 jesd204b 可以正常工作。

    如果 jesdclk_div 设置为4

     ,jesd204b 无法成功链接。

    为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设置中的 JESDCLK_DIV = 4、等于(插值* L)/M。如果您的系统使用的是 jesdclk_div = 2、我认为您的输入时钟可能会关闭2倍。  

    已附加配置文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC39J82_5F00_4211_5F00_2500_5F00_Fs_5F00_2x_5F00_Int.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     为什么 SerDes_clk_divider 为4、乘法器为 5?  SerDes PLL 输出时钟是否 应设置为12500M*0.25=3125M?如果使用您的配置,SerDes 时钟为1562.5M。

    当 我使用您的配置时、系统无法正常工作。

    LMK04828生成的输入时钟是1250M 吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK04828在我的设置中使用了一个2500MHz 的外部时钟。 然后、LMK 输出将2500MHz 时钟(1分频)发送到 DAC 时钟输入。

    此致、

    Jim