This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7957:ads7957

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117725/ads7957-ads7957

器件型号:ADS7957

我想知道基准电压引脚上的电容(REFP/REFM)对该器件的性能有多重要? 建议值为10uF、使用4.7uF (SMT 陶瓷 X7R)是否足够、具体如何影响性能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    基准输入上的电容器用于确保基准输入稳定且完全去耦。 这样做将有助于确保您从器件中获得最佳性能。 我认为10uF 绝对没有必要、4.7uF 电容应该可以。  

    此致、

    Aaron Estrada