This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:运算放大器输出端的串行电阻器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900BEVM-PDK, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117722/ads8900bevm-pdk-serial-resistors-at-the-opamps-outputs

器件型号:ADS8900BEVM-PDK
主题中讨论的其他器件: THS4551

您好!

有一个问题、您为什么在 ADS8900BEVM-PDK 的运算放大器输出端添加串行电阻器(R13、R15和 R32)?

是否有一个文档描述了这一点?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    除了 R30和 C18、R32还属于频率补偿网络的一部分、允许放大器驱动 VCM 上的大容性负载。  有关此方法的详细信息、请参阅 TI 高精度实验室:运算放大器、第10.6节"隔离电阻器"。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-isolation-resistor
    https://training.ti.com/sites/default/files/docs/opamps-stability-isolation-resistor-presentation-quiz.pdf

    R13和 R15用于减少由 ADC 的开关电容器输入导致的放大器输出引脚上的振铃。  这反过来减少了总体稳定时间。  

    理想情况下、为了获得最佳稳定时间、放大器的内部输出阻抗应为纯阻性、但许多放大器、包括 THS4551、具有复杂的输出阻抗、响应中有多个极点和零。  当 ADC 输入采样电容器在采集阶段切换到 ADC 输入引脚时、这种复杂阻抗往往会增加输出端的振铃(幅度和持续时间)。   将这些电阻器添加到放大器输出引脚将有助于近似计算纯电阻输出阻抗、这有助于缩短总稳定时间。

    我不知道有一份很好的应用手册更详细地描述了这种方法、但这是一个我们用来缩短总体稳定时间的技巧、这会导致采样率更快、分辨率更有效。  如果有兴趣、我们提供了很好的培训材料、其中展示了如何选择输入放大器以及输入 RC 滤波器值(EVM 上的 R8、R17、C6)。   

    有关此方法的详细信息、请参阅 TI 高精度实验室:ADC、第8节 SAR ADC 输入驱动设计。
    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-introduction-sar-adc-front-end-component-selection?context=1139747-1140267-1128375-1139106-1128643

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用