This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:ADS8568是否具有内部保持功能?

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117425/ads8568-does-ads8568-have-an-internal-hold

器件型号:ADS8568

我在设计中使用一对 ADS8568、其中提供了10MHz 的外部 XCLK。 同时驱动所有八对通道的 CONVST。

转换器是否有一个内部保持特性--也就是说,它处于“跟踪”模式,直到它获得一个 CONVST,然后在转换期间启用一个保持?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该器件确实具有跟踪模式。 数据表中使用的术语是"采集"。 这些术语可互换使用、是指采样保持电容器由输入信号充电时 SAR ADC 的相同时间和操作。 转换时间或保持时间结束后、采集或跟踪时间将自动开始。  

    下面是数据表中引用 器件串行时序的摘录、用于演示示示示例

    此致

    Cynthia